This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 的单声道输出...

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050659/pcm5102a-mono-output-of-pcm5102a

器件型号:PCM5102A

尊敬的 Sirs:

我的客户发现、虽然 I2S 输入是单声道信号、但 PCM5102A 的线路输出始终保持立体声输出!!

这是否正常?

如果没有、如何在这种情况下将线输出设置为单声道输出?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供示波器中所有相关 I2S 信号的屏幕截图, 如 FS (LLRCLK)、BCLK、SDin 和.... ,以便我查看 它们。 我相信答案是 SDin 和 LRCLK 图。

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    所附波形。

    蓝色一个是 PCM5102A 的 R 和 L 输入、黄色是 LRCLK。

    客户测试两次、同时仅测试 R 或 L 信号输入、另一个通道无信号。

    请帮助您查看。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、蓝色信号显示另一个通道上偶尔也会有输入、尽管它不同  、但仍然有一些内容。 我弄错了吗?

    如果它们向 FS 发送48kHz 输入但相位差、  也就是说、如果它们与 上面看到的内容重复、它们是否会在输出上看到活动?

    我建议发送受控输入、这样 一个通道的输入(真正的单声道)上绝对没有数据/活动 、然后查看他们是否仍然在 SDOUT 上看到任何活动。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉、我先澄清一下。

    1.客户只提供了用于右声道测试的 R.Wave 和用于单声道输入测试的用于左声道测试的 L.Wave。

    在单声道输入时、PCM5102A 仍具有立体声输出

    客户想要知道的是、无论 PCM5102A 的单声道或立体声输入是正常还是无关立体声输出?  

    如果没有、如何为 PCM5102A 设置单声道/立体声输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、我明白了。 我提出的原因是、在您展示的每个实验中、我看到有一些数据可用于另一个通道(我不认为它是发射极)、因此我认为如果它们确保 在另 一个通道上绝对没有 SDIN、那会很有帮助。 (见下文)

     我仍然认为 、最好查看 SDout 以查看我们在 每个通道的输出上看到的内容。

    一些 DAC 具有寄存 器选项、可提供 R 或 L 或 R+L/2输出 、用户可以选择这些输出、 但这个 DAC 不具有在两个通道上获取相同信号的选项。

     他们能否 尝试不同的测试、例如向 DAC 发送不同的单声道信号电平、并查看我们是否获得相同的结果。 我强烈建议监控 SDin 和 Sdout 以查看差异。

    此致、

    Arash