主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3263
尊敬的论坛用户:
我们为需要管理模拟(MIC 和扬声器)和数字音频(从 I2S 到外部器件)的音频应用选择了 TLV320AIC3263编解码器。 出于开发目的、我们使用其评估板。
我们看到的问题是、从编程开始10到20分钟后、数字音频会发生编程失真。 它从一些间隔样本开始、稳定在以下信号中(使用 MIC Record CodecControl 示例配置获取):
测试设置如下:
- 笔记本电脑供电
- 评估板固件: USB-AudioEVM0304_48kHz.bin
- 笔记本电脑作为模拟音频源
- 通过板载 BCLK 和 WCLK (DIN1和 DOUT1)将 I2S 路由至 ASI1
- ASI1配置为 RJF 20位
- 使用分立式电缆连接到 ASI1信号的外部 I2S 器件
该项目的采样率设置为48kHz、而在 PurePath 中使用8x4x 框架。 对于模拟输入、使用 Dec4xIn 块。
我们在测试时偶然发现了以下几点:
- 编程后从10到20分钟开始。 编程再次解决了该问题、但在该时基中再次出现。
- 即使在项目图中没有中间块也是如此。
- 即使在使用 CodecControl 的 MIC Record 示例配置时也仍然存在。
- 当使用一个 I2S 至 I2S 路径(I2S、16位、板载 WCLK 和 BCLK)时不存在。
- 降低源音量会导致输出失真。
是否有任何关于此问题发生的原因以及如何解决的想法?
谢谢