This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:用于 I2S 数据格式的 BCLK/SCK

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, CDCS504-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134410/pcm1754-q1-bck-sck-for-i2s-data-format

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754CDCS504-Q1

大家好、团队、

我们的客户正在其系统中采用 PCM1754。
输入数据将是 I2S、我们对 SCK 和 BCK 有疑问。
fs 为44.1kHz。

  1. 由于 SoC 为 SCK 输出时钟、因此它只能输出5.647MHz。
    它与数据表中给出的值略有不同、即在 fs = 44.1kHz 时、5.6448MHz 是可接受的 SCK。
    这是否仍然正常?
  2. 在数据表中,它表示如果数据是用 I2S 输出的,则 bck 应为48*FS 或64*FS。
    这意味着、如果 fs=44.1kHz、则 bck 应为2.1168MHz 或2.8224MHz。
    这些是唯一可接受的 bck 吗?我们可以对 I2S 使用 bck=5.647MHz 吗?

最棒的
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这总结了我们的想法:

    如果我重新表述第二个问题、上图中的(a)对于 I2S 是否仍然可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    针对 BCK 的一般要求显示在下面的时序表中。  根据数据表、BCK 必须为32、64或128 fs、

     但是、如果格式为 I2S、则仅为32x 和64x 、最大值为2.8224MHz

     5.647M 与44.1k 之比约为128.047x、与128x 相比约有0.05%的偏差、 您可能会遇到  CLKS 最终  不同步的情况;但 我认为 如果您从同一 SCK 驱动 BCK 和 LRCK、  应该可以。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    非常感谢您的支持。
    客户将尝试使用 CDCS504-Q1发布的方法。

    作为备用计划、他们还将尝试使用 DAC121S101QCMKX/NOPB 等高速 DAC。

    最棒的
    Masaru