This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1-Q1:TPA2005D1-Q1咔嗒和噼啪噪声

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048951/tpa2005d1-q1-tpa2005d1-q1-click-and-pop-noise

器件型号:TPA2005D1-Q1

您好、专家、

我们的客户正在使用 TPA2005D1-Q1开发音频。 播放开始时、可以听到清晰的咔嗒声。 如下图所示。 你对此有什么建议吗? 此外、我们高度赞赏任何相关的学习材料。

谢谢、致以诚挚的问候

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 OUT+和 OUT-的 FFT 显示如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何选择 THD+N = 1%或10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您的第一次捕捉直接在 D 类输出端、您能否在使用低通滤波器的情况下获得相同的捕捉? 它可以是截止频率为~24kHz 的 RC 或 LC 滤波器。

    开始播放时、器件是否已完全通电并处于关断状态? 您的增益是多少?

    获得未滤波 D 类输出的 FFT 并不是很有意义、没有滤波器的该信号是 PWM、它将具有大量谐波。

    THD+N 是信号上的失真量。 1%时、输出信号将开始削波/饱和、这是信号振幅达到电源电压限值的时候。 在这个1%之后、由于是非线性的、失真将开始以更快的速度增加。 在10%时、信号削波更强、但感知的声音仍然可以辨识。
    基本上、THD+N 取决于以下几个因素:输入信号振幅、增益、电源、输出驱动器等

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们是否有具有差动输入的 TPS2005-Q1参考设计?  

    B R、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您是否在寻找原理图/布局参考? 您可以查看 EVM 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/slou134/slou134.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师