您好、专家、
我们的客户正在使用 TPA2005D1-Q1开发音频。 播放开始时、可以听到清晰的咔嗒声。 如下图所示。 你对此有什么建议吗? 此外、我们高度赞赏任何相关的学习材料。

谢谢、致以诚挚的问候
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我们的客户正在使用 TPA2005D1-Q1开发音频。 播放开始时、可以听到清晰的咔嗒声。 如下图所示。 你对此有什么建议吗? 此外、我们高度赞赏任何相关的学习材料。

谢谢、致以诚挚的问候
ElecCheng
您好、电子
您的第一次捕捉直接在 D 类输出端、您能否在使用低通滤波器的情况下获得相同的捕捉? 它可以是截止频率为~24kHz 的 RC 或 LC 滤波器。
开始播放时、器件是否已完全通电并处于关断状态? 您的增益是多少?
获得未滤波 D 类输出的 FFT 并不是很有意义、没有滤波器的该信号是 PWM、它将具有大量谐波。
THD+N 是信号上的失真量。 1%时、输出信号将开始削波/饱和、这是信号振幅达到电源电压限值的时候。 在这个1%之后、由于是非线性的、失真将开始以更快的速度增加。 在10%时、信号削波更强、但感知的声音仍然可以辨识。
基本上、THD+N 取决于以下几个因素:输入信号振幅、增益、电源、输出驱动器等
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、电子
您是否在寻找原理图/布局参考? 您可以查看 EVM 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/slou134/slou134.pdf
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师