This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:[TAS5805M] TAS5805M 输出电压很小

Guru**** 2382660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048851/tas5805m-tas5805m-tas5805m-output-voltage-is-small

器件型号:TAS5805M

您好!

TAS5805M 可以很好地播放。

但是、当回放0dB 音频数据时、TAS5808仅向 扬声器输出3.5V 电压。

我们认为它很小。

您知道正常电压范围是多少吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi强:

    PVDD 值是多少? 您能否检查 DAC 增益和模拟增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang

    PVDD 为19V。

    我们不使用 ppc3。

    这是寄存器映射:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi强:

    您的应用在 TI EVM 或您的电路板上?

    2.播放音乐时,Pls 检查 PVDD 是否正常。

    3. Pls 提供您的初始配置文件。 或者如何在您的应用中配置 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好:

    您的应用在 TI EVM 或您的电路板上?
    >>>
    是的、我们使用我们的板

    2.播放音乐时,Pls 检查 PVDD 是否正常。
    >>>
    PVDD 始终为19.4v

    3. Pls 提供您的初始配置文件。 或者如何在您的应用中配置 IC?
    >>>
    我已更新驱动程序和寄存器、请检查

    e2e.ti.com/.../code_5F00_tas5805.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi强:

    我使用您提供的配置登录我们的 EVM、但无法重现此问题。

    请帮助检查电路板的电路和输入。

    您是否在应用中添加 DSP 功能?

    您能找到一个 EVM 来重现此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好:

    您能找到一个 EVM 来重现此问题吗?

    >>>

    当然、您能告诉我如何加载 HEAD (.h)文件吗?
    我们可以通过 PPC3创建头文件
    但是、如果我们加载头文件、PPC3将无法显示更改。
    例如:
    将增益从0dB 更改为1dB
    创建头文件、然后再次加载头文件
    PPC3仍然显示0 db 增益

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi强:

          如果您有 TAS5805EMV 并且可以使用 PPC3来初始化 TAS5805MEVM、建议您运行 TAS5805MEVM 以满足您的要求、然后使用 PPC3转储头文件。 PPC3不支持头文件、仅支持 cfg 格式。 如果要加载头文件、则需要将头文件修改为 cfg 格式。

    Leon