This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:输出 PWM 冲击

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048964/tpa3255-q1-output-pwm-shock

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、我将在 PBTL 配置中使用 TPA3255。 输出 PWM 的上升沿有很大的冲击、 它是如何产生的以及如何处理的? 谢谢!

 原理图和 OUT_A 信号检测 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在输出上添加 Zobel、Zobel 电路为10 Ω+1000pF。

    您可以参考 EVM 电路板设计(R59+C85):

    https://www.ti.com/lit/df/slar129a/slar129a.pdf?ts=1635491874979

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我添加了 Zobel 电路、它确实起作用了。 TPA3255的输入是悬空的、 并且使能了复位引脚 。 此外  ,测试时它不是负载输出。 测试 点是 OUT_A 引脚。

      

     上图是在 没有  Zobel 电路的情况下进行测试。

    上图 是 使用 Zobel 电路(R=10 Ω、C=200nF)进行测试的

    使用  Zobel cicuirt 时、电击减少、我将容量增加 到 100nF、而 P-P 的电击 减少 到6.6V。  但   冲击 P-P 不  会随着   容量的增加而降低。  如果我 想 消除 电击,如何调整它?    Zobel cicuirt 是否影响 负载响应、我的负载是  一  个2.2ohm 600uH 线圈。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Zobel 不会影响负载响应、但会增加一些空闲电流。 由于源是 PWM 过冲、因此很难完全消除它。 它不会影响音频性能。

    此致、

    Derek