Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, NE5532
主题中讨论的其他器件: NE5532
您好、~我的设计是一款特殊的移动线圈驱动器。 驱动器放大器配置为 PBTL 放大器。
输入条件和输出条件如下。
SE 4~50Hz 4.2V p-p 正弦波
2. SE 正常音频信号2V P-p 电源为48V
负载 是一个移动线圈、在1KHz 时具有25.8欧姆的阻抗、直流电阻为2.7欧姆
我必须在 PBTL 模式下运行 TPA3255放大器才能获得最高的输出。 我的问题如下。
1.对于我的应用程序,我必须使用哪种过滤器? 预滤器还是后滤器?
2.能否删除用于输入 C 和输入 D 的第二个运算放大器(NE5532)?
3.我是否必须将输入 C 和输入 D 引脚直接连接到 GND 或通过10K 欧姆连接、如 EVM 参考设计所示?
我很困惑
4.在4Hz~8Hz 时,放大器突然在高于3.5V p-p 输入信号时停止。 低于该电压时、放大器工作正常。
为了避免这种麻烦、我应该对我的设计做什么? 大容量电容器?
当我使用您的 EVM 测试600W PBTL 模式时、结果非常好。 但我的放大器不会为我提供600W 的功率。 工作功率低于300W。