This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:高电平输出时出现突然故障的 PBTL 配置

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: NE5532

您好、~我的设计是一款特殊的移动线圈驱动器。 驱动器放大器配置为 PBTL 放大器。

输入条件和输出条件如下。

SE 4~50Hz 4.2V p-p 正弦波

2. SE 正常音频信号2V P-p 电源为48V

负载 是一个移动线圈、在1KHz 时具有25.8欧姆的阻抗、直流电阻为2.7欧姆

我必须在 PBTL 模式下运行 TPA3255放大器才能获得最高的输出。  我的问题如下。

1.对于我的应用程序,我必须使用哪种过滤器? 预滤器还是后滤器?

2.能否删除用于输入 C 和输入 D 的第二个运算放大器(NE5532)?

3.我是否必须将输入 C 和输入 D 引脚直接连接到 GND 或通过10K 欧姆连接、如 EVM 参考设计所示?

我很困惑

4.在4Hz~8Hz 时,放大器突然在高于3.5V p-p 输入信号时停止。 低于该电压时、放大器工作正常。

为了避免这种麻烦、我应该对我的设计做什么? 大容量电容器?

当我使用您的 EVM 测试600W PBTL 模式时、结果非常好。 但我的放大器不会为我提供600W 的功率。 工作功率低于300W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="88270" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output "]

    1.对于我的应用程序,我必须使用哪种过滤器? 预滤器还是后滤器?

    [/报价]

    预滤波器会更好、因为成本更低。

    [引用 userid="88270" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output "]

    2.能否删除用于输入 C 和输入 D 的第二个运算放大器(NE5532)?

    [/报价]

    绝对能够消除它。

    [引用 userid="88270" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output "]

    3.我是否必须将输入 C 和输入 D 引脚直接连接到 GND 或通过10K 欧姆连接、如 EVM 参考设计所示?

    [/报价]

    两个都很好。

    [引用 userid="88270" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output "]

    4.在4Hz~8Hz 时,放大器突然在高于3.5V p-p 输入信号时停止。 低于该电压时、放大器工作正常。

    [/报价]

    4~8Hz 超出音频频率。 直流保护电路可能会触发。  建议不要播放如此低的频率。

    [引用 userid="88270" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048564/tpa3255-pbtl-configuration-with-sudden-fault-at-high-output ]]当我使用 EVM 测试600W PBTL 模式时、结果非常好。 但我的放大器不会为我提供600W 的功率。 工作方式与 Lowe[/引述]类似

    这主要受散热器的限制。  您是否还使用了正确的 OC_adj 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 迪伦·姚先生。  

    感谢您对我的问题提出的友好建议。  

    关于散热器尺寸、我目前使用的散热器尺寸几乎是 EVM 板上散热器尺寸的两倍、即使是使用冷却风扇也是如此。

    对于频率范围、我的应用的主要频率范围为4~25 Hz。  此外、30~50Hz 也被自组织使用。  

    OC_Adj 电阻器使用22k Ω 电阻器。

    我已经在使用从 中国进口的650套 TPA3255 300+300W BTL 放大器。 我的 PBTL 放大器的输出功率比这些放大器低得多。

    仅存在配置差异。 我使用 了参考设计电路。 我无法理解为何无法获得600W 功率。

    如果您有任何直流保护电路信息和/或电路、请告诉我。

    提前感谢

    金钟明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jongmyung

      您的直流电源是否可能会限制输出功率? 实际上、对于600W 的输出、我认为48V 电压电源有点小、尤其是您的扬声器电阻器为2.7Ω Ω。 如何同时测试电源电压和输出电压。 并尝试增大电源电压以查看输出是否满足您的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow He 先生、

    有关600W PBTL 的最令人关注的问题是、在相同条件下、输出低于300+300W BTL。 电源相同、负载线圈相同。

    在11Hz、3.3V 输入信号下、300W BTL 放大器提供2.7~2.8A 电流、而600W BTL 仅提供1.89A 电流。 奇怪的是、我使用了具有 SMT 组装的 EVM 电路。

    预滤器配置、带10uH 23mm Toroid 线圈和1uF 250V 电容器。 此外、NE5532运算放大器用于转换 SE 输入信号、以使输入 A 和输入信号。 输入 C 和输入 D 输入引脚直接连接到 GND。

    我认为我的电路和 EVM 电路之间没有差异。 测试时始终使用相同的48V10A SMPS。

    但实际输出功率是完全不同的。 对于我的 PBTL 放大器、11Hz 3.3V 输入电流、我期望超过4.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    请帮助检查电源是否为48V/10A、它只能提供480W 的功率。 您能否帮助使用示波器测量 PVDD 的波形?