This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:音量控制

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047545/lm4865-volume-control

器件型号:LM4865

您好的支持团队。

我收到了客户关于音量控制问题的以下询问。 请帮我解决这个问题吗?

----------------------------------------------------------------

如下面的图形(1)所示、当 IC 从活动状态启动时会发生异常、从关断状态启动时不会发生异常、如图形(2)所示。

此外、根据 IC 的不同、似乎存在一些差异、即使执行相同的操作、也不会出现异常。

根据模式(2)的结果、我们考虑将 IC 的直流电压= 0V (IC 关断)纳入启动序列、如下图所示。 这是可以的吗?

是否可以使用此测量值控制音量?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    请在下面确认、以便更好地理解吗?

    • 如果在加电期间 DC_VOL/SDz 引脚与 GND 不同、则音量控制不工作
    • 如果在上电期间 DC_VOL/SDz 引脚为 GND、则音量控制处于工作状态

    我认为针对加电序列的建议修复方法是可以的。 如果引脚最初不在 GND、这很可能与一些内部基准相关、因为该基准设置不正确。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    是否可以在 VOL / SD 输入端从 GND 突然更改为 VDD?
    我担心下面的 E2E 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008705/lm4865-dc-vol-sd-pin-behavior

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、

    我假设该引脚不会由某个滑块或电位计控制、而是由某个开关控制? 遗憾的是、我们无法在这些旧 LM 器件上获得太多详细信息、因为无法访问设计。 除非您可以测试多个器件以确保运行正常、否则我不建议这样做。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San

    感谢您的遵守。

    我知道。

    此致、

    千兆