This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:USB 连接问题解决方案

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046953/pcm1863evm-solution-for-usb-connectivity-issue

器件型号:PCM1863EVM

我发布此主题、以便 TI 的某个人可以粘贴此主题。

我发现、在启动 PPC V2之前插入 TI EVM 板只会导致问题。

正确启动顺序的过程

  1. 从目标 PC 上拔下所有 TI EVM 板。
  2. 启动 PPC V2、您应该会看到这个确切的 GUI。
  3. 单击 TI 标识、然后从下拉菜单中选择"Add Target"以加载插件。 [只需执行一次]
  4. 单击"Manually Choose a Target"(手动选择目标)
  5. 单击"PCM186x (PCM186x)"
  6. 单击"OK"、此时应显示 PCM186x 的默认配置
  7. 现在、您可以从 TI EVM 板插入 USB 电缆。
  8. 此时应出现一个弹出窗口、请求连接。 单击"Connect as PCM186x (连接为 PCM186x)"。
  9. 如果成功、则 PPC V2 GUI 左下角应该会有一个绿色指示灯。

这一精确顺序为我提供了一致的 USB 连接、用户指南中应明确说明这一点。 应该有一个序列用于使用插件初始配置 PPC V2、然后是另一个如何正确连接特定 EVM 板的序列。 如果我在启动 PPC V2之前通过 USB 连接了 TI EVM、它将永远不会连接。 我建议您开始研究 EVM 板的"连接下的热插拔"功能、以便客户不必在每次使用 USB 电缆时都进行插拔和重新插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们正在逐步淘汰 PPC2并使用 PPC3进行此操作、但同时尝试运行与应用程序的兼容性故障排除可能会在启动前右键单击图标来帮助解决问题。

    此致、

    Carson