请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1863EVM 我发布此主题、以便 TI 的某个人可以粘贴此主题。
我发现、在启动 PPC V2之前插入 TI EVM 板只会导致问题。
正确启动顺序的过程
- 从目标 PC 上拔下所有 TI EVM 板。
- 启动 PPC V2、您应该会看到这个确切的 GUI。
- 单击 TI 标识、然后从下拉菜单中选择"Add Target"以加载插件。 [只需执行一次]
- 单击"Manually Choose a Target"(手动选择目标)
- 单击"PCM186x (PCM186x)"
- 单击"OK"、此时应显示 PCM186x 的默认配置
- 现在、您可以从 TI EVM 板插入 USB 电缆。
- 此时应出现一个弹出窗口、请求连接。 单击"Connect as PCM186x (连接为 PCM186x)"。
- 如果成功、则 PPC V2 GUI 左下角应该会有一个绿色指示灯。
这一精确顺序为我提供了一致的 USB 连接、用户指南中应明确说明这一点。 应该有一个序列用于使用插件初始配置 PPC V2、然后是另一个如何正确连接特定 EVM 板的序列。 如果我在启动 PPC V2之前通过 USB 连接了 TI EVM、它将永远不会连接。 我建议您开始研究 EVM 板的"连接下的热插拔"功能、以便客户不必在每次使用 USB 电缆时都进行插拔和重新插拔。