This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:是否可以检测压电体上的压力并对其施加电压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045787/drv2700evm-hv500-is-it-possible-to-detect-the-pressure-on-piezo-and-apply-voltage-to-it

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

我想做一个压电式触觉演示、此演示可检测压电上的压力并对其施加电压。 演示就像触控板。 能否使用 DRV2700EVM-HV500进行演示?

如果不可能、哪些产品可以让我进行演示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    那么、您是否需要能够检测压电体上的压力、然后触发对其施加电压的响应的东西? DRV2700可以施加电压、但无法检测压电体外部发生的任何情况、可能需要查看传感产品系列或在传感论坛中询问如何检测压电体上的压力。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将在传感论坛中提出一些问题。