Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700EVM-HV500 主题中讨论的其他器件: DRV2700
我想做一个压电式触觉演示、此演示可检测压电上的压力并对其施加电压。 演示就像触控板。 能否使用 DRV2700EVM-HV500进行演示?
如果不可能、哪些产品可以让我进行演示?