This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120 I2S 从模式时序

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044078/tlv320aic3120-tlv320aic3120-i2s-slave-mode-timing

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

您好!

我的问题是最大预期上升时间和下降时间。 数据表(表5.10)将 受控模式下的最长上升时间和下降时间指定为4ns;我的系统将该组件用作具有1.54MHz BCLK 的 I2S 受控模式。

我在类似器件(TLV320AIC3204、表7.13、注1)中找到了一条注释、该注释表示低于10MHz (高时钟和低时钟为50ns)时钟速率的上升时间和下降时间最大上升时间为10ns。

我是否可以假设组件 TLV320AIC3120也需要注意 BCLK 1.54MHz?

引述:"(1)如果 BCLK 高电平和低电平周期大于50ns、则 BCLK 最大上升和下降时间可高达10ns。"

此致、

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与团队进行核实、明天我会回来。

    此致。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    此致。

    Peter