您好!
我使用 PCM2706将音频从计算机(USB)转换为模拟音频。
我已收到电路板、并且模拟输出上没有音频、但我可以在示波器上的 I2S 接口上查看数据和时钟。
您能帮我解决这个问题吗?
此致、
Simão μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,如果 EVM 上有用于 启用 USB 的跳线设置,请 确保设置正确。
当您将电路板连接到 PC 或笔记本 电脑并 希望通过 电路板和 连接到输出的扬声 器听到音频时、请确保 PC 将其视为扬声器。
在 Windows 的右角、单击扬声器图标、查看它是主板还是计算机的扬声器。
您可能需要 转到控制面板并进行设置:
如果没有任何电路板连接到我的 PC、我将得到:

在我 通过 USB 将 EVM 连接到我的 PC 后,我得到:

此致、
Arash