This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:PCM2709上没有模拟音频输出

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041651/pcm2706-no-analog-audio-output-on-pcm2709

器件型号:PCM2706

您好!  

我使用 PCM2706将音频从计算机(USB)转换为模拟音频。

我已收到电路板、并且模拟输出上没有音频、但我可以在示波器上的 I2S 接口上查看数据和时钟。

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Simão μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果 EVM 上有用于  启用 USB 的跳线设置,请 确保设置正确。

    当您将电路板连接到 PC 或笔记本 电脑并  希望通过   电路板和  连接到输出的扬声  器听到音频时、请确保 PC 将其视为扬声器。

    在 Windows 的右角、单击扬声器图标、查看它是主板还是计算机的扬声器。  

    您可能需要 转到控制面板并进行设置:

    如果没有任何电路板连接到我的 PC、我将得到:

    在我  通过 USB 将 EVM 连接到我的 PC 后,我得到:

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的反馈。

    当我通过 USB 将电路板插入计算机时、我可以在设备管理器上看到它是声卡。

    Windows 接受在我的板上播放声音、但我在模拟音频输出上看不到任何信号(使用示波器)。

    但我可以在音频 I2S 输出上看到信号、是否存在任何限制或问题、导致无法同时使用模拟音频输出和 I2S、我在数据表中找不到任何相关信息。

    此致、

    Simão μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simão、

    Arash 明天才上班、但他回来后一定会回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否确保正确完成所有必需的连接、例如、如果您处于自供电或 USB 电源模式且 电源选择引脚已相应连接。

    您能否监控电源上的所有电压? 基本上、您需要确保先设置"引脚" 并正确连接 。  

    您应该能够监控示波器上的输出。 您可以使用 Audacity 软件 发送正弦波或其他信号并监控输出。

    此致、

    Arash