This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:对于 TAS3251配置、MUC 没有声音

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043091/tas3251-no-sound-coming-from-the-muc-for-the-tas3251-configuration

器件型号:TAS3251

MUC 未能配置 TAS3251:MCU 配置 TAS3251的初始化、客户根据数据表第47页进行配置、但始终没有声音发出。

客户想知道是否可以提供初始化代码。

I2C 配置如下(I2C 的读取和写入正常):

TAS3251_SendByte (0x94、0x03、0x11);
TAS3251_SendByte (0x94、0x02、0x80);
TAS3251_SendByte (0x94、0x03、0x00);

电感器端的波形如下:

非常感谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    这表示 PWM 正在切换、但音频无法通过。 请查看以下内容:

    1.音频数据是否应用于 TDM 数据引脚?  可以使用示波器进行检查。

    2.将0x00写入寄存器0x02、使 DSP 脱离复位状态。

    TAS3251_SendByte (0x94、0x03、0x11);
    TAS3251_SendByte (0x94、0x02、0x00);
    TAS3251_SendByte (0x94、0x03、0x00);

     3.检查静音针脚状态。

    由于有很多寄存器可用于配置 DSP 功能、建议客户从 TI.com 下载 PPC3 GUI、并在 GUI 上配置所有功能、最后将其转储到.h 头文件中。

    迪伦