This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:设计音频输出电路

Guru**** 2818485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TLV320DAC3101, TAS2505, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031516/tpa2005d1-designing-an-audio-output-circuit

器件型号:TPA2005D1
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101TAS2505TLV320DAC3120

大家好、
我想在其中一个设计中使用通用扬声器。
我计划使用扬声器 AS01008MR-3-LW100-R
此扬声器为8 Ω、额定功率为500mW、最大功率为1W。
我相信 TPA2005D1是驱动扬声器的最佳选择。
如果我错了、请纠正我的问题。
但是、芯片 TPA2005D1的输入是模拟的、是否有任何类似的芯片可用于驱动输入来自控制器的 I2S 的扬声器?
主要目的是播放一些数字化语音数据。
我还希望有一个功能来控制/调节音量。
我计划使用的器件是电池供电的器件、电压为4.2V。
此外、是否有任何输入为 I2C 或 SPI 的可用芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您可以考虑使用 TAS2505或 TLV320DAC3101等器件、这些器件是具有 I2S 和 I2C 接口的低功耗器件、它们都具有适用于8 Ω 扬声器的 D 类驱动器。

    您还可以 在此处查看产品系列。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
    感谢你的答复。
    TAS2505芯片在 Mouser 或 DigiKey 中不可用。
    因此、我必须继续使用 TLV320DAC3101。
    我不熟悉音频设计。
    我对此有一些疑虑、希望我能在这里分享所有这些疑虑。
    1)。 我选择的扬声器是 AS01008MR-3-LW100-R、 其额定功率为500mW、IC 的额定功率为1.29W。 这是否会产生任何问题?
    2)。 该芯片是立体声音频类型、我只能 左 声道或右声道 D 类扬声器驱动器和耳机线路驱动器中的任何一个。 也就是说、只使用其中一个 D 类通道驱动器?
    3)。 我有一个麦克风模块CMM-4030D-261-I2S-TR、 其输出为数字 I2S、能否将麦克风的 I2S 连接到此芯片、以便通过此控制器已有的 I2C 将数字化语音从麦克风数据传输到控制器?
    4)。 如果该芯片仅支持来自麦克风的模拟数据、我是否可以使用该芯片通过 I2C 将这些数据数字化并传输到控制器? 我在芯片中看不到任何编解码器或 ADC。
    5)。 I2S 是否支持多从器件?
    6)。 是否有可用于将模拟麦克风数据转换为 I2S 或 I2C 的 IC?
    7)。 是否有任何具有单轨运行的芯片?
    8)。 出于好奇、是否有任何芯片可用、其音频输入类型是来自 I2S 以外的控制器的 I2C/SPI?
    期待收到您的回复!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    以下是一些意见:

    1. 您可能只需要验证输入范围或增益/衰减是多少、才能保持在扬声器的指定限制范围内。
    2. TLV320DAC3120也是单声道替代产品、但您也可以在立体声器件中断开未使用的通道。
    3. 不确定这是否是拼写错误、但无法通过 I2C 发送音频数据、可以将 I2S 麦克风输出连接到此设备的输入端、但它仅用于回放、而不是录制。
    4. 如果您还需要录制功能、您可能需要查看我们的音频编解码器 :https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html
    5. 您可以对不同的从器件使用单个 I2S 总线、我建议检查 TDM 调制、以便您可以拥有多个不同的通道、而不仅仅是左右通道。
    6. 我们的 ADC 可以将模拟输入作为 I2S (或其他音频数字格式)输出: https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/overview.html
    7. 这在混合信号器件上并不常见、通常您有数字和模拟电源、如果您有耳机或扬声器等输出驱动器、则可能需要额外的电源轨。
    8. 我不知道有这样的选项、我知道 SPI 可以配置为仿真 I2S、但器件仍作为 I2S 运行、而不是 I2C/SPI。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
    感谢你的答复。
    SP-2003-7 是我的扬声 器、其最大功率为1W、额定功率为800mW、TLV320DAC3101IRHBT 为1.29W。
    1)。 此电源不匹配是否会导致任何问题? 驱动器的额定功率高于接收器的额定功率。 我认为扬声器的额定功率必须高于驱动器的额定功率。 是这样吗? 如果是、我可以调节输出功率吗?
    2)。 我认为、如果我不使用麦克风、则可以将麦克风的引脚悬空。
    3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    如果您提供的功率超过扬声器的额定功率、则可能会因温度或偏移过大而损坏扬声器。 您可以使用虚拟负载进行测试并相应地设置数字衰减、以便即使在输入满量程信号时输出功率也保持在安全值内。

    正确、如果不使用麦克风路径、您可以将这些引脚保持悬空。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。
    我希望 通过控制 D 类放大器的增益来控制 TLV320DAC3101的输出电压。
    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    没错、您可以使用该增益/衰减、也可以使用 DAC 增益控制。 任何这些都是有用的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
    感谢您的回复。
     我可以配置的最小功率值是多少?