Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TLV320DAC3101, TAS2505, TLV320DAC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101、 TAS2505、 TLV320DAC3120
大家好、
我想在其中一个设计中使用通用扬声器。
我计划使用扬声器 AS01008MR-3-LW100-R
此扬声器为8 Ω、额定功率为500mW、最大功率为1W。
我相信 TPA2005D1是驱动扬声器的最佳选择。
如果我错了、请纠正我的问题。
但是、芯片 TPA2005D1的输入是模拟的、是否有任何类似的芯片可用于驱动输入来自控制器的 I2S 的扬声器?
主要目的是播放一些数字化语音数据。
我还希望有一个功能来控制/调节音量。
我计划使用的器件是电池供电的器件、电压为4.2V。
此外、是否有任何输入为 I2C 或 SPI 的可用芯片?