This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:无来自 S/PDIF 接收器的 DOUT 信号

Guru**** 2810545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023028/pcm9211-no-dout-signal-from-s-pdif-receiver

器件型号:PCM9211

你(们)好

我正在设计一个将 PCM9211用于 S/PDIF 输入和输出的设计。

我将为 XI 引脚提供24.576MHz 的时钟、为输入引脚 RXIN3提供合适的 S/PDIF 信号、并使用其 nRST 引脚上的低脉冲来复位芯片。

我有 IIC 连接、可以读取/写入寄存器、复位值如您的数据表中所述。

我已将寄存器0x34更改为0xC3以选择我的输入引脚(RXIN3)、所有其他寄存器保持其加电复位值。

我正在监控输出引脚 SCK0、BCK、LRCK 和 DOUT、希望看到输入的解码 I2S 版本。

时钟输出非常正确、如果我将 S/PDIF 发送器的采样率从44.1kHz 更改为192kHz、则会更改频率

但是_ DOUT 引脚没有数据输出。

我尝试将寄存器0x6B 更改为0x11、以避免汽车选择使我在切换到 ADC (我不使用该 ADC)时感到困惑。

寄存器0x38和0x39的读数都是0x00,这意味着输入的 S/PDIF 是“超出范围”,如果是,为什么时钟输出引脚跟踪我的 S/PDIF 发生器?

我希望您可以提出一些建议、以便我了解为什么我没有输出数据。

感谢你能抽出时间

此致

菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phillip、

    S/PDIF 将不输出到 DOUT,它将输出到 MPO0或 MPO1,正如它们在数据表第8.3.8.7.3节中所描述的那样,您可以在 第8.3.8.8节中看到有关引脚分配的更多信息。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您回答我的问题。

    我可能解释得不太好、我使用的是 S/PDIF 接收器(DIR)、并期望解码的数据流从引脚 DOUT 流出。 这种布置可以在 TI 随 PCM9211 EVM 板提供的程序"CodecControl"中进行设置。 虽然我没有 EVM 板、但我使用了该程序来设置我所需的路由、并查看它会将内部寄存器设置为什么。 我希望下面的图片能够显示出来、很抱歉如果它是颠倒的、但我似乎无法让 Windows 10不这样做

    不管怎样、它显示了我尝试进行分类的内容、但正如我最初说过的、如果我更改 S/PDIF 传输设备的采样率、时钟输出工作正常、并更改频率、但 DOUT 只是一个平坦的低电平(它应该是-10dBFS 1kHz 正弦波)。

    寄存器0x38 (或0x39)中测得的采样率表明传入速率"超出范围"、但我尝试了48kHz、96kHz 和192kHz、结果相同。 如果输入信号“超出范围”,您是否希望芯片仍输出提取的时钟?

    感谢你能抽出时间

    菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    您是否确保在 PCM 通电之前遵守为其供电的 XTI 引脚时钟要求?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是一个优点、由于时钟是由必须首先编程的 FPGA 供电、因此不会在稍后出现。 应用时钟后、芯片的 nRST 引脚上被复位、这是否有用?

    “XTI 源时钟恢复后,FS 计算器恢复运行”这一行又会怎样呢?这不会建议在芯片上电后可以显示时钟? 如果不是,这条线实际上意味着什么?

    这是否也会阻止数据流出现在 DOUT 引脚上?

    此致

    菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在器件上电之前完全提供时钟?

     "一旦 XTI 源时钟恢复、 FS 计算器恢复运行"这句话只是说如果时钟停止、然后您恢复运行、则操作将恢复、但这与在通电之前输入时钟没有直接关系、我认为这是您的问题、也是停止 DOUT 输出的问题。

    -卡森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、当前设计无法实现这一点、因此我们必须废弃价值约2500美元的原型硬件。

    我想建议、如果这是器件运行的一个重要方面、应该在数据表开头附近以粗体显示、而不仅仅是在第36页上以小注释的形式显示。

    此致

    菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、

    我不能完全确定是什么阻止了您获得输出、让我联系过去负责此部件的工程师、了解可能的解决方法和/或实际导致问题的原因。 我不是 这部分的专家、因此我可能会错。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森、谢谢。

    如果芯片的设计工程师能提供任何建议、帮助我们挽救我们所构建的昂贵原型硬件、我将不胜感激。

    我自己一直在使用 CodecControl 程序来查看是否有任何替代路由、我可以实现这些路由来将信号通过芯片并传输到我们的 FPGA、但到目前为止没有100%的路由

    我注意到,在 EVM 板上,芯片使用晶振来传输 XTI 信号,我过去使用晶振时钟的经验是,在加电后,它们启动和稳定确实需要有限的时间-以任何方式使这种帮助消失?

    此致

    菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我将复制并粘贴我从同事那里获得的直接信函。

    尊敬的卡森:

     

    XTI 时钟源不是操作所必需的,它仅供采样频率计算器使用,可用作 ADC 的时钟源。 唯一的问题是,如果 XTI 不稳定且不准确,PCM9211可能无法计算正确的采样率,但这实际上不会影响它解码时钟或数据的能力。 应用 XTI 后、计算器应恢复运行。 他们在提供 XTI 之后无法读取这一事实表明他们的输入存在问题。

     

    您也可以让他们验证其 S/PDIF 输入是否在指定的逻辑电平内:

     

    通常、来自同轴电缆连接的 S/PDIF 信号不在这些电平范围内、因为该协议仅要求最低0.2Vpp、最高0.6Vpp、这就是 RXIN0和 RXIN1上提供同轴放大器的原因。 PLL 可能锁定得足够好,因此频率是稳定的,但逻辑电平不能满足,因此不会对数据进行解码。

     

    需要仔细检查的其他事项是 S/PDIF 的接地连接、并可能确保其电路板上有75欧姆的端接电阻。 他们可能希望探测电路板输入端的 S/PDIF 信号、以查看是否存在过度反射。

     

    最棒的

    Zak

    如果这有助于解决您的问题、请查看并与我分享

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供的其他信息。 由于我们的设计中有一个连接到 RXIN3的光学输入器件、因此我已经对使用同轴 S/PDIF 的问题进行了旁路处理。 不过、我将仔细检查布局、以确保来自该器件的信号完整性良好。

    我已经通过将 RXIN3路由至 RECOUT0、然后将 RECOUT0路由至引脚 MPO0来验证逻辑电平是否可接受、在这里、我有一个示波器测试点。

    我还通过将 锁定信号路由到该引脚来检查 PLL,该引脚最初一直处于高电平(我认为这是指未锁定?)。 我使用寄存器0x40为所有功能断电/复位(0x33)、然后返回正常运行(0xc0)、之后锁定信号(如引脚 MPO0上所示)上升和下降、因此电路可能存在问题。

    我将进一步调查

    感谢您和您的同事的帮助

    菲利普·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Phillip

    没问题、当您有更多问题时、请告诉我。

    以下是数据表中的一个小片段、介绍 PLL 是否锁定

    祝你一切顺利、

    Carson