This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:何时需要额外的抗混叠 LPF?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030994/pcm1808-q1-when-is-extra-antialiasing-lpf-needed

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

您好!

我将查看 PCM1808和内部抗混叠滤波器。

根据数据表、LPF 的截止频率为1.3MHz、Δ-Σ 调制器为 FS 的64倍。

这是否意味着如果 fs 小于大约41kHz、则需要外部 LPF?

我将在 Fs 为16kHz 时使用它

此致

Gert Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert、您好!

    对于如此低的采样频率、它可以提高性能、但不一定是必需的。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的快速响应

    您如何计算何时需要外部 LPF?

    我猜是 FS*64/2、然后与 LPF 截止频率进行比较。 例如44.1kHz*64/2 = 1.41MHz

    此致、

    Gert Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gert  

    因此、它们不希望滤波器低于1MHz -3dB 截止频率、因此我回退、这意味着低采样率将需要更好的抗混叠、 如果当前1.3MHz 对于您的整体应用而言不是令人满意、则仅在采样率无关的情况下、才需要添加外部 LPF。

    因此、在没有 LPF 的情况下、性能会很好、除非您特别 希望 通过降低至1MHz 来最大限度地提高抗混叠性能。  

      

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    随附的注释建议在159kHz 时截止。

    此致、

    Gert Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事

    调制器频率是否正确为 FS*64?

    此致、

    Gert Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、您说得对、我的数学是错误的。

    我不能说1.3MHz 基于 fs x 44.1kHz、如果它基于大约(2^16) 20Hz 的可闻频带的倍数、那么它就是这样。 我想这是相关的

    抗混叠滤波器设置为正因如此、当与器件的其他噪声系统配对使用时、可提供最佳的 THD+N。 在您的器 件中添加 LPF 实际上并不是要选择什么采样率、而是要采样的传入信号、如果低于1.3MHz 范围时出现大量噪声和谐波、那么就需要考虑这一点。  

    当然、如果您使用的是低采样率、我想您感兴趣的信号将低于8kHz、 因此、添加64*8kHz 的滤波器可以提高整体性能、但实际改变性能的程度实际上取决于应用具体情况、是否值得添加到该模拟电路中、而不是基于所选采样率的要求、 因此、我们为什么要这样说:

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已读取此线程、并假设它对 PCM1808也有效

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=delta-sigma%2525252520adc#

    希望我已经阅读了正确的数据表,并且 FMod 为 FS*64

    BR

    格尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert、您好!

    过采样频率= fmod 为64*fs,您可以继续并采用本文中所述的方法,但我不会将截止频率降低一整个数量级,因为我认为这会破坏两个回复之前数据表屏幕截图中显示的规格。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢