This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:CAN#39;t 配置0x45至0x02

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022587/tas2505-q1-can-t-configure-0x45-to-0x02

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、

我的客户现在使用 TAS2505-Q1。 调试时、软件会将 PAGE 1、寄存器45、位 D1设置为1 (page1/寄存器45=0x02)、并且配置成功。 1-2秒后、读取 D1位并发现 D1为0 (0x00)。  page0/寄存器44 46都为0。
根据寄存器的定义、它应该是过流保护、但下图中的 J13连接器连接到一个具有8欧姆内部电阻的扬声器。 J13连接器的两端、接地端和电源均无短路。 即使没有扬声器、也 是同样的问题。 请帮我分析哪些因素可能导致第1页的寄存器45位 D1指示过流保护?  

现在、TAS2505-Q1中没有声音和输出。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我需要检查两件事以进行调试:

    • 您能否尝试直接移除放大器输出端的 R407和 R408? 这应将其与电路的其余部分隔离。 如果它正常工作、我们应重点关注在这些电阻器之后连接的器件。
    • 是否可以确认 C479和 C480未连接? 将电容器直接连接到 D 类放大器的输出端可能会由于快速开关边沿上的高过冲而导致过流检测。

    另一个注释:我们目前建议不要使用内部 LDO (LDO_SEL 引脚到 GND)、因为加电期间数字侧会出现一些可能导致 LDO 卡在未知状态的干扰。 如果您仍然可以进行此更改、最好进行此更改。

    此致、
    -Ivan Salazar
     应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户已移除 R407/R408/C479/C480、但仍然无法正常工作。

     LDO  可正常输出1.8V 电压。 我还要求客户对地短路。

    客户还会看到 RST 引脚复位和寄存器45复位之间的差异。

    • RST 引脚复位:它有一个溢出提醒。
    • 寄存器45复位:无任何提醒。

    您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    那么、您能否检查引脚9和12 (SPKP 和 SPKM)的导通性? 请检查它们之间到 SPKVDD 和 SPKVSS 的导通性。 也许引脚在器件或类似器件之间短路、我不明白如果没有任何连接、为什么输出会关断。

    RST 引脚是整个器件的硬复位引脚、它将器件设置回默认设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan 和 Amelie、

    我们发现了问题、现在我们可以播放音乐了。 但仍有一些小问题:

    1当系统启动并首次播放音乐时、我们 使用 i2c 工具转储寄存器值、发现第0/register 44页的值仍然为0x80、这意味着 HPOUT 过流? 但音频仍然可以在扬声器上播放。 读取寄存器一次后、寄存器44的值始终为0x00。

    2当第0页/寄存器63的值设置为0x94/0xB4时、扬声器只有噪声。 当第0页/寄存器63的值设置为0xA4时、扬声器中会有噪声、但我们也可以听到音乐。 这是否意味着音频数据有问题?

    BCLK 为1.4112Mhz、WCLK 为4410Hz、MCLK 为2.8224Mhz。

    如有任何建议,请提出。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清一下以前的问题吗? 也许这是相关的?

    对于您的第一个问题、HPOUT 在引脚5上、该引脚未针对器件的 Q1版本启用。 确保不要将此引脚短接至 GND 或电源、同时确保在初始化期间未使用 HP 相关寄存器。

    关于问题2、您的时钟可能会变得不同步。 应始终在 TAS2505的数字输入端启用时钟、如果需要停止时钟、应至少使 DAC 静音并断电、以避免时钟丢失造成的误差。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师