主题中讨论的其他器件: TAS2505
大家好、
我的客户现在使用 TAS2505-Q1。 调试时、软件会将 PAGE 1、寄存器45、位 D1设置为1 (page1/寄存器45=0x02)、并且配置成功。 1-2秒后、读取 D1位并发现 D1为0 (0x00)。 page0/寄存器44 46都为0。
根据寄存器的定义、它应该是过流保护、但下图中的 J13连接器连接到一个具有8欧姆内部电阻的扬声器。 J13连接器的两端、接地端和电源均无短路。 即使没有扬声器、也 是同样的问题。 请帮我分析哪些因素可能导致第1页的寄存器45位 D1指示过流保护?
现在、TAS2505-Q1中没有声音和输出。 有什么建议吗?