您好!
我们使用抖动控制 (直流偏移+/-15mV) 来消除空闲音调。 此外、我们还添加了 HPF (IIR 滤波器) 、以减少抖动控制导致的直流分量。
我想问一些问题:
1. 添加抖动控制 意味着在 Δ-Σ ADC 转换器中提供的输入信号中添加直流偏移?
2.添加 抖动控制和 HPF 是否会导致频率响应、 SNR 和 THD+N 性能等任何副作用?
3.对于抖动控制、我应该增加多少 DC 偏移来推出空闲音调? 是否有关于空闲音调频率和直流失调电压之间关系的任何信息?
谢谢你。
Angela
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用抖动控制 (直流偏移+/-15mV) 来消除空闲音调。 此外、我们还添加了 HPF (IIR 滤波器) 、以减少抖动控制导致的直流分量。
我想问一些问题:
1. 添加抖动控制 意味着在 Δ-Σ ADC 转换器中提供的输入信号中添加直流偏移?
2.添加 抖动控制和 HPF 是否会导致频率响应、 SNR 和 THD+N 性能等任何副作用?
3.对于抖动控制、我应该增加多少 DC 偏移来推出空闲音调? 是否有关于空闲音调频率和直流失调电压之间关系的任何信息?
谢谢你。
Angela
您好 Angela、
在该器件的上下文中、抖动会增加直流偏移
增加直流失调电压将减小总体动态范围并提高本底噪声、这可能会影响 SNR、具体取决于采样信号的大小。
空闲音调是系统本身产生的一种噪声、在 进入抽取滤波器之前、系统本身会如何对电压进行采样和制图。 添加直流偏移后、图形会以减少导频的方式发生变化、但未充分记录关系的线性度、但直流值越大、导频音调就越少、但这也会减小动态范围并提高本底噪声、 因此、根据系统的应用、存在一个"给予"或"接受"选项。
抖动实际上不仅仅是一个直流偏移、它应该是增加不相关的噪声来对抗空闲音调并避免混叠、但这非常复杂、最好通过为自己加谷歌来理解它。
此致、
Carson