This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:抖动控制问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030434/tlv320adc3101-question-for-dither-control

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我们使用抖动控制 (直流偏移+/-15mV) 来消除空闲音调。 此外、我们还添加了 HPF (IIR 滤波器) 、以减少抖动控制导致的直流分量。

 我想问一些问题:

1. 添加抖动控制 意味着在 Δ-Σ ADC 转换器中提供的输入信号中添加直流偏移?

2.添加 抖动控制和 HPF 是否会导致频率响应、 SNR 和 THD+N 性能等任何副作用?

3.对于抖动控制、我应该增加多少 DC 偏移来推出空闲音调?  是否有关于空闲音调频率和直流失调电压之间关系的任何信息

谢谢你。

Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angela、

    我看到你的问题、将在本周结束时作出答复

    谢谢、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    有 更新吗?

    谢谢你。

    Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angela、

    在该器件的上下文中、抖动会增加直流偏移

    增加直流失调电压将减小总体动态范围并提高本底噪声、这可能会影响 SNR、具体取决于采样信号的大小。

    空闲音调是系统本身产生的一种噪声、在  进入抽取滤波器之前、系统本身会如何对电压进行采样和制图。 添加直流偏移后、图形会以减少导频的方式发生变化、但未充分记录关系的线性度、但直流值越大、导频音调就越少、但这也会减小动态范围并提高本底噪声、 因此、根据系统的应用、存在一个"给予"或"接受"选项。

    抖动实际上不仅仅是一个直流偏移、它应该是增加不相关的噪声来对抗空闲音调并避免混叠、但这非常复杂、最好通过为自己加谷歌来理解它。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢你的帮助。

    Angela