This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:关于 TPA2008D2的短路保护电路

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022474/tpa2008d2-about-the-short-circuit-protection-circuit-of-tpa2008d2

器件型号:TPA2008D2

数据表显示该器件具有内置的"短路保护电路"。
请向我们介绍此功能。

数据表说明中
・当在输出中检测到短路时、将设置快门关闭模式。
・关断模式可通过将关断引脚从低电平更改为高电平、或通过将电源从关断更改为开来取消。
-如果未释放短路,它将再次关断。
它被描述为。


电流电路"关断引脚固定高电平"。
处于该状态
(1)输出(ROUTP 和 ROUTN)短路时
"短路检测->关断模式->关断模式消除->短路检测..."
是否会重复短路检测和关断模式?
还是因为未检测到"关断引脚从低电平变为高电平"而仍处于关断模式?
*电源保持开启状态。

(2)当 ROUTP 和 ROUTN 短路且设置了关断模式时、是否可以识别 L 侧输出(LOUTR、LOUT)的输出也已停止?

(3)在"重复进行短路检测和关断模式"的情况下、器件是否会产生任何影响(发热、在某些情况下损坏、点火等)?

(4)当信号在关断模式下输入到信号引脚(LIN、RIN)时、对器件有什么影响?

(5) R 侧输出(ROUTP 和 ROUTN)短路、但连接到 L 侧的扬声器会发出声音。
短路保护功能似乎不起作用、但在该状态下使用该器件时是否会对其产生任何影响?
* R 侧输入(RINN)是一个无输入信号(输入电压0V)的可变电阻器。
未确认输入电压是否完全为0V。
或者、由于短路保护功能正在工作、但"短路检测和关断模式"会快速重复、所以是否没有注意到这一点?
有关电路、请参阅数据表第15页的"图17"。
*由于扬声器连接到 n ü 8Ω 产品、
"L1、L2 = 33uH、C1 = 0.47uF、C2、C3 = 0.1uF"
它应该是这样的。


我认为问题重复了、但谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我并不完全理解您的问题、但让我补充一些关于这些器件的保护方案的评论:

    • 此器件的短路保护是锁存型。 这意味着当器件检测到短路时、它将关断放大器、它不会尝试单独重新启用。 必须切换关断或电源(PVDD)、以便在检测到短路后使器件恢复运行。
    • 如果在器件关断时间较长或未通电时有输入信号、则不会对器件产生任何影响。
    • 由于两个通道只有一个关断控制信号、我认为短路保护会关断放大器的两个通道、例如。 如果它检测到 R 通道短路、它将关闭两个通道。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果您有任何非相关问题、您始终可以发布新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan 感谢您的回答。

    -事实证明、此器件的短路保护是锁存型。
    →发现、如果检测到短路、则可以通过关断或关断 Δ I ON 来恢复短路。
    -在关断状态下存在输入信号时、发现器件没有影响。
    -发现当检测到一侧通道上的短路时,两个通道都会关断。

    第一次询问(5)会怎么样?
    --------
    R 侧输出(ROUTP 和 ROUTN)短路、但连接到 L 侧的扬声器会发出声音。
    短路保护功能似乎不起作用、但在该状态下使用该器件时是否会对其产生任何影响?
    * R 侧输入(RINN)是一个无输入信号(输入电压0V)的可变电阻器。
    未确认输入电压是否完全为0V。
    有关电路、请参阅数据表第15页的"图17"。
    *由于扬声器连接到 n ü 8Ω 产品、
    "L1、L2 = 33uH、C1 = 0.47uF、C2、C3 = 0.1uF"
    它应该是这样的。
    --------

    矛盾的是、是否可以承认没有问题、因为没有检测到短路?
    (我不确定为什么它没有检测到短路。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在问题5上、您是否意味着 R CHANNEL 存在短路、但 L CHANNELS 仍处于活动状态?
    如果我的假设是正确的、您是否验证过这一点? 正如我在上次答覆中所解释,如果在其中一个通道上检测到短路,我预期两个通道都会关断。

    如果您的 R 通道短路、但输入端没有任何信号、并且器件未检测到 R 通道短路、则很可能是因为器件内部的短路检测方案基于输出驱动器的电流工作、 如果短路通道上没有信号、则流经"短路"输出的电流将最小或没有。
    在此状态下运行将有风险、因为"短路"通道输入信号的任何变化都会导致触发短路保护。 如果在这种情况下使用器件、我建议交流耦合至未使用通道的 GND、但在这种用例中仍无法保证运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan 感谢您的回答。

    据说、在(5)等状态下运行存在风险。 存在哪种风险?
    如果在(5)的状态下运行、是否有可能损坏器件(进一步燃烧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 如前所述、风险是未使用的通道会触发短路检测。
    • 没有预期的损坏或燃烧、唯一的风险是短路检测、这将关断器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师