数据表显示该器件具有内置的"短路保护电路"。
请向我们介绍此功能。
数据表说明中
・当在输出中检测到短路时、将设置快门关闭模式。
・关断模式可通过将关断引脚从低电平更改为高电平、或通过将电源从关断更改为开来取消。
-如果未释放短路,它将再次关断。
它被描述为。
电流电路"关断引脚固定高电平"。
处于该状态
(1)输出(ROUTP 和 ROUTN)短路时
"短路检测->关断模式->关断模式消除->短路检测..."
是否会重复短路检测和关断模式?
还是因为未检测到"关断引脚从低电平变为高电平"而仍处于关断模式?
*电源保持开启状态。
(2)当 ROUTP 和 ROUTN 短路且设置了关断模式时、是否可以识别 L 侧输出(LOUTR、LOUT)的输出也已停止?
(3)在"重复进行短路检测和关断模式"的情况下、器件是否会产生任何影响(发热、在某些情况下损坏、点火等)?
(4)当信号在关断模式下输入到信号引脚(LIN、RIN)时、对器件有什么影响?
(5) R 侧输出(ROUTP 和 ROUTN)短路、但连接到 L 侧的扬声器会发出声音。
短路保护功能似乎不起作用、但在该状态下使用该器件时是否会对其产生任何影响?
* R 侧输入(RINN)是一个无输入信号(输入电压0V)的可变电阻器。
未确认输入电压是否完全为0V。
或者、由于短路保护功能正在工作、但"短路检测和关断模式"会快速重复、所以是否没有注意到这一点?
有关电路、请参阅数据表第15页的"图17"。
*由于扬声器连接到 n ü 8Ω 产品、
"L1、L2 = 33uH、C1 = 0.47uF、C2、C3 = 0.1uF"
它应该是这样的。
我认为问题重复了、但谢谢。