This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:仅具有 MIC 检测功能(不带耳机)

Guru**** 2549240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022510/tlv320aic3204-only-mic-detective-without-headphone

器件型号:TLV320AIC3204

您好! 这是怎么回事?

  我在  TLV320AIC3204中遇到耳机检测问题。  在文档中、其寄存器67 |地址0x43只有2种模式(01:检测到立体声耳机;11:检测到立体声+蜂窝式耳机)。 但现在、我们插入了一个不带耳机扬声器的 MIC (其中没有任何电阻器电感器和电容器、只是空了)。 在这种情况下、其寄存器67应返回 F6 (1 11 101 10)、也就是说、D6-D5中的值应为11 (检测到立体声+蜂窝式耳机)。 但不幸的是、它现在始终返回 B6 (1 01 101 10)。 我插入的 MIC 似乎被检测到 是立体声耳机、MIC 剂量不起作用。 嗯???

  另一种方法是基于标准方法的硬件设计。

  是否有任何方法可以解决该问题?  

  我能否 放置电阻器或其他东西来模拟扬声器、以便将 MIC 检测为 立体声+蜂窝式耳机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在30/7之前回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未 为 仅限麦克风选项设置芯片。  

    为了模拟扬声   器、您可以从 HPLOUT 将一个100uF 电容器与一个32欧姆电阻器串联到接地端。

    您可以对 HPROUT 执行相同的操作。