请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 您好! 这是怎么回事?
我在 TLV320AIC3204中遇到耳机检测问题。 在文档中、其寄存器67 |地址0x43只有2种模式(01:检测到立体声耳机;11:检测到立体声+蜂窝式耳机)。 但现在、我们插入了一个不带耳机扬声器的 MIC (其中没有任何电阻器电感器和电容器、只是空了)。 在这种情况下、其寄存器67应返回 F6 (1 11 101 10)、也就是说、D6-D5中的值应为11 (检测到立体声+蜂窝式耳机)。 但不幸的是、它现在始终返回 B6 (1 01 101 10)。 我插入的 MIC 似乎被检测到 是立体声耳机、MIC 剂量不起作用。 嗯???
另一种方法是基于标准方法的硬件设计。
是否有任何方法可以解决该问题?
我能否 放置电阻器或其他东西来模拟扬声器、以便将 MIC 检测为 立体声+蜂窝式耳机?