主题中讨论的其他器件:TPA2080D1、 TPA2011D1
您好!
我们计划在系统中使用两个3瓦扬声器(立体声模式),为此,我们计划在设计中使用 TPA2016或 TPA2026,每个通道的功率分别为2.8瓦和3.2瓦。
但根据一般设计指南、建议使用额定扬声器功率的1.6至2倍的音频放大器。
那么 、我想知道是否有适合额定功率的引脚对引脚兼容芯片? 对于这种设计、建议使用什么器件?
此致、
Ajit Wadekar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划在系统中使用两个3瓦扬声器(立体声模式),为此,我们计划在设计中使用 TPA2016或 TPA2026,每个通道的功率分别为2.8瓦和3.2瓦。
但根据一般设计指南、建议使用额定扬声器功率的1.6至2倍的音频放大器。
那么 、我想知道是否有适合额定功率的引脚对引脚兼容芯片? 对于这种设计、建议使用什么器件?
此致、
Ajit Wadekar
您好、Ajit、
您是否计划 使用4或8欧姆扬声器? 您获得的输出功率也取决于扬声器阻抗。
另一个缩小选项范围的问题是、您的系统电压可用性是多少? 例如、 您仅具有5V 电源? 还是提供了更高的电压?
如果您的电压高于5V、例如12V 或15V、您可能需要考虑 TPA31xx 等功率更高的放大器
如果您的电压限制为5V、那么您需要一个升压放大器来提高电压、在这种情况下、我想问您的应用是否可以选择数字输入?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、Ajit、
根据 TPA2026D2规格、您应该在 THD+N 大约为6%时为4 Ω 扬声器(每个通道)提供3W 的功率。 这高于1%但低于10%、这取决于您的应用是否可以接受。
关于为 每个扬声器使用 TPA2026D2、如果未指定用于此类负载连接、则不建议在并联 BTL 连接中使用 D 类放大器。
如果仅使用其中一个通道、您将具有与使用这两个通道相同的功率量。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师