This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:音频放大器选择

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1, TPA2026D2, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021606/tpa2026d2-audio-amplifier-selection

器件型号:TPA2026D2
主题中讨论的其他器件:TPA2080D1TPA2011D1

您好!

我们计划在系统中使用两个3瓦扬声器(立体声模式),为此,我们计划在设计中使用 TPA2016或 TPA2026,每个通道的功率分别为2.8瓦和3.2瓦。

但根据一般设计指南、建议使用额定扬声器功率的1.6至2倍的音频放大器。

那么 、我想知道是否有适合额定功率的引脚对引脚兼容芯片? 对于这种设计、建议使用什么器件?

此致、

Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    您是否计划 使用4或8欧姆扬声器? 您获得的输出功率也取决于扬声器阻抗。
    另一个缩小选项范围的问题是、您的系统电压可用性是多少? 例如、 您仅具有5V 电源? 还是提供了更高的电压?

    如果您的电压高于5V、例如12V 或15V、您可能需要考虑 TPA31xx 等功率更高的放大器
    如果您的电压限制为5V、那么您需要一个升压放大器来提高电压、在这种情况下、我想问您的应用是否可以选择数字输入?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢你的答复。

    我们有4欧姆和8欧姆两种选择、我们想开始使用4欧姆进行测试、以便从系统中获取最大功率。

    我们的系统最多只能选择5V 电压。

    此外、数字选项不可用、因为系统的输出为差分模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    对于完全模拟的器件、我认为只有 TPA2080D1能够提供更大的功率。 我们最新的升压放大器都是数字输入。
    您可以尝试 TPA2026D2、TPA2011D1和 TPA2080D1。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的反馈。

    我们已经在考虑 TPA2026。 2个扬声器、每个扬声器的功率为3瓦、这就足够了吗?

    此外、如果我们为每个扬声器使用2个 TPA2026、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    根据 TPA2026D2规格、您应该在 THD+N 大约为6%时为4 Ω 扬声器(每个通道)提供3W 的功率。 这高于1%但低于10%、这取决于您的应用是否可以接受。

    关于为 每个扬声器使用 TPA2026D2、如果未指定用于此类负载连接、则不建议在并联 BTL 连接中使用 D 类放大器。
    如果仅使用其中一个通道、您将具有与使用这两个通道相同的功率量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的反馈。

    如果我们遇到任何问题、我将测试该放大器并返回给您。

    此致、

    Ajit Wadekar