Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
主题中讨论的其他器件:PCM5100A
你(们)好
我想问、它是否支持扩频功能、LRCK BCLK 是否可以扩频? 此外、VREF 模式和 VCOM 模式之间有何差异? 为什么没有关于它们的指示? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
你(们)好
我想问、它是否支持扩频功能、LRCK BCLK 是否可以扩频? 此外、VREF 模式和 VCOM 模式之间有何差异? 为什么没有关于它们的指示? 谢谢你。

Zirui、您好、 您在数据表中看到的 PCM510x 系列不应出现。 PCM512x 系列支持 VREF 和 VCOM 模式( 其中 VREF 模式允许完全2.1Vrms 信号输出,VCOM 模式允许设置自定义共模电压 )。 因此、请忽略 DS 中提到的这些模式。
此外 、尽管 数据表中提到 降低了系统 EMI、但我无法验证扩频功能。 我会积极寻找有关 S.S.的明确答案、如果 我可以验证它是否具有 SS、 我会告诉您。 同时、如果我关闭此项并在找到答案时打开它、您是否可以?
此致、
Arash