This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:是否支持扩频功能

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022812/pcm5100a-q1-does-it-support-spread-spectrum-function

器件型号:PCM5100A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5100A

你(们)好  

我想问、它是否支持扩频功能、LRCK BCLK 是否可以扩频? 此外、VREF 模式和 VCOM 模式之间有何差异? 为什么没有关于它们的指示? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、您好、  您在数据表中看到的 PCM510x 系列不应出现。 PCM512x 系列支持 VREF 和 VCOM 模式( 其中 VREF 模式允许完全2.1Vrms 信号输出,VCOM 模式允许设置自定义共模电压 )。 因此、请忽略 DS 中提到的这些模式。

    此外 、尽管 数据表中提到 降低了系统 EMI、但我无法验证扩频功能。 我会积极寻找有关 S.S.的明确答案、如果 我可以验证它是否具有 SS、 我会告诉您。 同时、如果我关闭此项并在找到答案时打开它、您是否可以?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    确定您可以解决此问题,由于这些问题与电子邮件中的 PCM5100Aq1输出问题有关,我认为 Pouya 已经将您带入了这一问题,我们可以在电子邮件中讨论更多内容,以便更好地跟踪,请告诉我有关 S.S 的确切答案,因为它很紧急。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在寻找答案、一旦找到答案、我就会告诉您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 您可以通过电子邮件名称"PCM5100A no output isse"回复我吗? Pooya 会让您回铃、谢谢。