This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:ADC5120#39频率响应中的低频下降

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022688/tlv320adc5120-there-is-a-drop-in-low-frequency-in-adc5120-s-frequency-response

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

当我使用 ADC5120EVM 的单端模式、直流或交流耦合、 HPF_SEL[1:0] 设置00或01时、频率响应如图所示。 您能否告诉我、这是正确的、低频下会有更多的损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要花一点时间来看看、并在本周结束前回来

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在数据表中的频率响应图中看到的那样、这是预期的结果

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!