This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:检查应用中心更新

Guru**** 2381990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027789/purepathconsole-checking-for-app-center-updates

器件型号:PUREPATHCONSOLE

您好、E2E、

我们的客户已在 Windows 10上安装了 PPC3、但在软件挂起之前、正在加载消息"Checking for App Center Updates"。 客户无法继续登录、并且已重新安装、但遇到相同的情况。 软件是否有任何系统要求?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    下面是一些初始检查:

    • 请分享客户正在使用的 PPC3版本、可以从左上角的"About (关于)"对话框中进行检查
    • 您提到无法登录、按钮是否无响应? 或者登录过程无法完成?
    • 客户是否从此处下载软件?  www.ti.com/mysecuresoftware/。
    • Windows 10应该可以、是否有任何可能阻止 PPC3与 TI 服务器连接的防火墙?

    如果我们无法确定问题是什么、我们可能需要离线联系并共享安装的其他详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    根据我们的客户、版本为 v3.2.1 build 306。 按钮没有响应、整个屏幕冻结并停止响应。 该软件是从 TI 电子邮件中提供的链接 mysecuresoftware 下载的。 所有通过防火墙的访问都被授予。

    如果您需要其他详细信息、请告诉我。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    让我向软件开发团队传达这一点。 如果我们需要调度调试调用、最好的时间是什么? 我们可以在内部对此进行跟踪。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、我在重新安装 PPC 后、仍然没有多少运气能通过笔记本电脑上的 PPC 初始蓝屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoel、您好!

    您可以通过私人邮件直接与我联系吗? 或者我也可以尝试联系您。
    我们的软件开发团队很可能需要进行调试调用、以便更好地了解 PPC3为何卡住。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但是如何在此论坛上发送私人消息? 我也没有您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoel、

    我已经向您发送了朋友请求、现在我们也可以在那里发送私人邮件和共享电子邮件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师