This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:电源接通时的 VCC 和 VDD 电压→关断→导通

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023761/pcm1803a-vcc-and-vdd-voltage-when-the-power-is-turned-on-off-on

器件型号:PCM1803A

是否有一个调节规定,当电源打开→关闭→打开时,VCC 和 VDD 变为0V 后需要几秒钟以上的时间?

如果 PDWN 引脚为低电平、是否可以在剩余的 VCC 和 VDD 电压下将其打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mai,

    我看到您的问题、并将在8/3前回答。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mai,

    您能不能为我澄清一下、您问过当器件被打开时、VCC 和 VDD 达到满电压需要多长时间吗?

    如果 PWDN 为低电平并且您想将其拉高、则可以在 Vdd 下拉电阻、如果这是您的意思

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好、感谢您的回复。

    0V 上升时间- VCC 和 VDD 的全电压如下。

    VCC:大约3ms、VDD:大约7ms

    由於这是一个难以理解的表达方式,我会再次进行质素保证。

    在启动 VCC 和 VDD 之前、我是否需要确保电源为0V。

    我想知道、在 VCC 和 VDD 电压降至0V 之前、是否再次打开电源、并且允许从中间电压(例如1V)变为完整电压。

    (在此电压波动期间、PDWN 为 LO 输入。 PDWN 由另一个信号控制、不上拉。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mai,

    我认为无论它是否仍在降低电压、都可以加电、但在什么情况下、您会这样做?

    在 PDWN 为低电平时加电也很好。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carson。 很抱歉耽误你的回答。
    假定配备 PCM1803A 的产品已关闭、然后立即再次打开。
    如果我们能够控制产品并在 PCM1803A 断电后启动产品、那会很好、但这可能很困难、所以我提出了一个问题。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您还有疑问吗?

    此致、

    Carson