This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的 I2S LRCK (采样率)

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021387/tas5805m-i2s-lrck-sampling-rate-of-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的 TI 团队:

我们看到 TAS5805 EVB 的默认 LRCK 设置为44.1kHz、并将调整后的数据转换 为该 EVB 上的.h 文件。

在下一步中、将此.h 文件放入我们的产品中。

然而、我们产品的 DSP 芯片组运行在48kHz LRCK 速率下、它导致  AMP 输出的频率响应与 EVB 的频率响应有一些偏差

(通过 Audio Precision)。

 

我们能否将 TAS5805M 的 LRCK 采样率配置为48kHz、并重新检查频率响应是否与 EVB 的一致?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

      是的、您可以使用48kHz 作为采样率。 因此、器件5805不会区分48kHz 和44.1kHz、因为它们彼此非常接近。 即使您在 PPC3中选择了44.1kHz、该器件也会将48kHz 作为计算的基本采样率。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得有误解,让我清楚解释。

    这是我所做的

    步骤1.

    打开5805EVB 的电源并加载 PPC3设置、这是一种简单的设置、只有两个滤波器、如下所示。

    现在、发送到5805EVB 的 I2S 时钟设置为  LRCLK = 44.1kHz、CLK = 2.82MHz

     

    步骤2.

    执行测量扫描正弦20Hz 至20kHz。 测量放大器的模拟输出、结果如下所示、蓝色输出。

     

    步骤3.

    将发送时钟更改为 LRCLK = 48kHz、CLK = 3.072MHz、保持与步骤1相同的 GUI 设置、然后再次进行测量扫描正弦20Hz 至20kHz。 放大器模拟输出是红色输出。 它看起来与蓝色的频率稍有不同。

    此问题的原因是什么? 采样率设置是否有误?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我理解您的顾虑、让我更具体地解释一下。

      均衡器/双二阶是我们器件中的数字处理模块。 通过数字信号处理理论、采样率将影响滤波器参数的计算。 也就是说、在不同的采样率下、如果您想实现相同的滤波器效果、滤波器的参数将会不同、应该重新计算。 但正如我之前所说的、我们的器件无法区分48kHz 和44.1kHz 采样率、因为它们彼此非常接近。  它将使用48kHz 来计算滤波器参数、即使您使用 LRCLK = 44.1kHz。

      因此、在测试结果中、当您使用 LRCLK = 48kHz 时、频率响应结果是准确的。 当您使用  LRCLK = 44.1kHz 时、结果会有一些小误差。 5805采用这种设计方式、更改寄存器设置对其没有帮助。  

      但是、可以使用44.1kHz 作为采样率、除了均衡器中的小误差外、不会有其他问题。

      谢谢你。