Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5825P, TAS5825PEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097 主题中讨论的其他器件:TPA3255、 TAS5825P、 TAS5825PEVM
我第一次安装并启动 PPC3、但看不到任何可用的 EVM 应用。
是否需要为特定 EVM 安装其他程序? 我尝试了刷新按钮、但没有显示任何内容。
DRV5825PEVM 已插入 USB、但未在设备管理器中显示。
当我使用 TPA3255时、该 PP3是根据要求下载的。
使用 DRV5825PEVM 时、我是否必须申请并下载相同的 PP3?
此致。