This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:PPC3中未显示可用的 EVM 应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5825P, TAS5825PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021468/drv5825pevm-amps097-no-available-evm-apps-are-shown-in-ppc3

器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097
主题中讨论的其他器件:TPA3255TAS5825PTAS5825PEVM

我第一次安装并启动 PPC3、但看不到任何可用的 EVM 应用。

是否需要为特定 EVM 安装其他程序?  我尝试了刷新按钮、但没有显示任何内容。

DRV5825PEVM 已插入 USB、但未在设备管理器中显示。

当我使用 TPA3255时、该 PP3是根据要求下载的。

使用 DRV5825PEVM 时、我是否必须申请并下载相同的 PP3?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minho

       PPC3是相同的、但您需要在 PPC3中申请 TAS5825P 应用。 否则、您将无法在 PPC3中看到它。 请点击以下链接提交申请。 Remerber 使用相同的电子邮件地址。

    www.ti.com/.../TAS5825PEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、影子、

    实际上、两天前我已经申请了 DRV5825PEVM 应用、现在我正在等待回复。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题: 即使我想使用 DRV5825PEVM,我是否也必须申请并使用 TAS5825PEVM 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV5825PEVM 应用已足够!  它们之间的差异不大。