This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:OPA604 - Vs 连接到 GND 时的最大 Vs+电源电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028517/opa604-opa604---maximum-vs-supply-voltage-when-vs-connected-to-gnd

器件型号:OPA604

大家好、

根据 OPA604数据表、电源电压的绝对最大额定值为±25V。

是否可以通过连接 Vs+=40V 和 Vs-=0来使用该运算放大器。

此致、

D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meenalochini、

    是的、OPA604可与以接地为基准的单个+40V 电源配合使用。 只需确保相对于+40V Vs+和0V Vs-布置、观察并调节输入共模电压范围和输出电压范围。 假设 Vs 电源从负电压向上滑动到0V。 输入共模和输出电压范围必须随它向上滑动。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程