请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA604 大家好、
根据 OPA604数据表、电源电压的绝对最大额定值为±25V。
是否可以通过连接 Vs+=40V 和 Vs-=0来使用该运算放大器。
此致、
D. Meenalochini。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.