主题中讨论的其他器件:TPA3136D2、
您好!
我有一位客户希望将 TPA3137D2用作 TPA3136D2的第二个来源。 在测试 3137时、 对于芯片中的同一输入、输出功率(以及感知的音量输出)似乎低于3136的输出功率。
这些器件的 Vout/Vin 增益是否有差异?
此信息将有助于调节音量、从而使所有产品的行为保持一致。
谢谢、
Christian Greeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一位客户希望将 TPA3137D2用作 TPA3136D2的第二个来源。 在测试 3137时、 对于芯片中的同一输入、输出功率(以及感知的音量输出)似乎低于3136的输出功率。
这些器件的 Vout/Vin 增益是否有差异?
此信息将有助于调节音量、从而使所有产品的行为保持一致。
谢谢、
Christian Greeff
您好、Christian、
它不是调节输入的一个因素、虽然极其相似的器件具有一些内部差异。 如果您超过6W、则可能会由于器件的限制而遇到热问题、这可以在 我们的输出功率与电源电压之间的关系(虚线表示 存在热不稳定区域)中看到。 两个器件都具有固定增益、但具有不同的最大输出功率
对于13V PVDD、TPA3137在10% THD 的条件下可为8 Ω 负载提供2 x 6W 功率
对于13V PVDD、TPA3136在10% THD 的情况下可为8 Ω 负载提供2 x 10W 功率。
此致、
Luis