This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221-EMC 问题

Guru**** 2504035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020236/tpa3221-tpa3221-emc-problem

器件型号:TPA3221

您好 TI,团队

我有一个使用 TPA3221的条形音箱项目。 EMC 在许多地方都超出了标准。

1,请帮助确认 TPA3211原理图和输出滤波器参数是否合理?

2 μ A,PWM 布局是合理的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通过 EMC 测试两层电路板并非易事...

    1.您能否显示1uF PVDD 去耦电容的放置方式? 应将其尽可能靠近器件放置。

    2.您能否分享更多有关重新测试设置的信息? 扬声器电缆长度是多少?  

    使用的电感器也是一个检查点。 它是屏蔽电感器吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam,

    滤波电容1uF PVDD 去耦已靠近 IC 放置。
    2.用于实验室再测试的3m 屏蔽室标准场地。 左扬声器的扬声器电缆长度为1m、右扬声器的电缆长度为2.5m。
    PWM 滤波电感器是一个整体屏蔽式电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有用于输出连接器的小电容器(如10nF)? 这些电容器应尽可能靠近连接器引脚放置。

    您还可以尝试使用更短的电缆长度、并查看辐射噪声是否与扬声器电缆相关。

    谢谢!

    此致、

    Sam