This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:输入信号电平

Guru**** 2386520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019693/tlv320aic3101-input-signal-level

器件型号:TLV320AIC3101

各位专家、您好!

客户在 EVM 上测量了输入信号电平。 结果在0dBFS 时为0.610Vrms (-2.076dBu)。 客户想知道输入信号电平的变化。 (数据表规定0.707Vrms (单端)。 客户告知0.61Vrms 低于预期。)
[条件]
-输入:JP8 (0dBFS)
-测量点:TP7 (JP3/4为开路。)
- PRESET (GUI): 差分输入至数字输出

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="36167" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019693/tlv320aic3101-input-signal-level ]/[/quot]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送 EVM 的器件型号或您可能拥有的任何文档。 我无法在 Internet 上的文档中找到 JP3、JP8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay-San、您好!

    请参阅以下用户指南。 (P38 EVM 原理图)很抱歉、JP3/4和 JP8是拼写错误。 正确名称是 JMP3/JMP4和 J8。
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau219a/slau219a.pdf?ts=1626826557002&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FTLV320AIC3101

    客户告知客户对其电路板进行了测量、结果几乎相同。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入在 IN2处给出。 0.7Vrms 应对应于0dbFS。

    信号到达 ADC 之前、信号路径中有一个单独的衰减器和一个 PGA。 对于此测试、两个组件都需要设置为0dB。

    如果您参考器件数据表第9页的图15,您可以看到 PGA 的增益误差在0dB PGA 增益时高达0.55db。 这对应于 PGA 的增益变化约为6%。  因此,PGA 中的增益1实际上可能高达 1.06。  这意味着输入端的.7/1.06或0.66v 信号可能会导致满量程值。

    我认为我们需要确保在该测试中、输入衰减器的增益以及 PGA 的增益设置为0dB。

    因此、我列出了一些用于此目的的 I2C 值。 也许您可以在更改这些值后再次尝试测试。

    寄存  器值

    15.        0x00      PGA 增益左侧  

    16.        0x00      PGA 增益正确

    17.        0x0F

    18        0XF0

    19.        0X7C

    21.        0X78

    22.        0X7C

    24        0X78

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢你的答复。

    客户正在使用预设寄存器设置、如下所述。
    => TPA310x EVM GUI 中的预设配置选项卡:ADC =差动输入至数字输出。

    我认为、预设寄存器设置的 PGA 增益在 GUI 预设中设置为"0dB"。 请确认上述预设的寄存器设置。

    请指出数字输出0dBFS 时的输入信号电平变化。 如果变化不大、则部分增益在哪里? ADC 本身还是其他模块? 您提到 PGA 的增益变化通常为0.5dB、但客户测量结果与规格(典型值0.7Vrms)相差约-2dB。 因此、我认为 IN2L/R (14/16引脚)和 DOUT (5引脚)之间的信号路径中还有另一个增益。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第7页。 数据表在电气规格中给出了-2dB FS 时0.82db 的增益误差 。 这应该会导致 PGA 和输入衰减器出现误差。 这是一个典型值、实际上实际值可能更高、1dB 可能并不少见。  

    0.7V 时 、1db 误差会导致0.7/1.12或0.625v、这接近于客户的读数。

    这些测试通常在低于0dbFS 的级别进行。  客户应在可能一半的信号电平下进行测试、并检查增益与理论值的偏差。 1db 范围内的增益误差将与预期的相同