请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255-Q1 数据表显示、在 BTL 模式下、负载为4 Ω 时、3.4 Ω 为最小负载阻抗。 PVDD_x 减小时、是否可以在 BTL 中使用2 Ω 负载?
我的当前应用最初是针对 BTL、PVDD_x=42V 和2x4 Ω 负载设计的、可达到2x200W。
在最佳情况下、我希望在不修改现有设计的情况下在2x2 Ω 负载上获得2x300W 功率、但如果需要、我可以将 PVDD_x 减小到42V 以下的值。
通常情况下、BTL 中的2x2 Ω 电阻是否可行? BTL 中2x2 Ω 的电压限制是多少?