This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:在可能降低电源电压的情况下、BTL 中的2x2 Ω 负载?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020742/tpa3255-q1-2x2-ohm-load-in-btl-at-reduced-supply-voltage-possible

器件型号:TPA3255-Q1

数据表显示、在 BTL 模式下、负载为4 Ω 时、3.4 Ω 为最小负载阻抗。 PVDD_x 减小时、是否可以在 BTL 中使用2 Ω 负载?

我的当前应用最初是针对 BTL、PVDD_x=42V 和2x4 Ω 负载设计的、可达到2x200W。

在最佳情况下、我希望在不修改现有设计的情况下在2x2 Ω 负载上获得2x300W 功率、但如果需要、我可以将 PVDD_x 减小到42V 以下的值。

通常情况下、BTL 中的2x2 Ω 电阻是否可行? BTL 中2x2 Ω 的电压限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论 PVDD 电压如何、使用2欧姆电阻在 BTL 中实现300W*2可能会产生热问题。 因此、不建议在 BTL 应用中使用2 Ω 负载。

    谢谢!

    此致、

    Sam