This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 受温度保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026818/tas5805m-tas5805m-temperature-protected

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好 TI,团队

我的客户使用 TAS5805M 来实现立体声2.0。 当功率达到12W 时、它将在几秒钟内受到温度保护。 您能帮我了解原因吗? 。μ A 以下的原理图和布局

PVDD=15V RL=4Ω Ω

TAS5805原理图

布局

e2e.ti.com/.../AV_2D00_MPEG_2D00_27G_2D00_V0.2_2D00_Final_5F00_20210811.pcb

PPC3读数温度保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

         可通过以下方法提高热性能:

          1.尝试使用较低的开关频率和带宽

          2.按照数据表的建议改进布局。

          3.使用较大的电感器

          4.使用1SPW 调制

    Leon