请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件: TAS5805
您好 TI,团队
我的客户使用 TAS5805M 来实现立体声2.0。 当功率达到12W 时、它将在几秒钟内受到温度保护。 您能帮我了解原因吗? 。μ A 以下的原理图和布局
PVDD=15V RL=4Ω Ω
TAS5805原理图

布局
e2e.ti.com/.../AV_2D00_MPEG_2D00_27G_2D00_V0.2_2D00_Final_5F00_20210811.pcb
PPC3读数温度保护