This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:无需 EVL 板即可直接访问 PCM5121芯片

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, CC2530, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025917/pcm5121-directly-access-the-pcm5121-chip-without-evl-board

器件型号:PCM5121
Thread 中讨论的其他器件: CC2530CC 调试器

尊敬的 TI 团队:

 

我们可以下载 PurePath Studio 并安装它、而不会出现任何问题。

 

现在、我们能够调整设置并生成.cfg 文件。 EVL 板上的一切工作正常、但我们有一个蓝牙原型放大器、其中已集成了 PCM5121。 您能否告诉我们如何直接在现有蓝牙原型放大器中将.cfg 下载到 PCM5121? 我假设它与 PurePath Studio 存储器工具一起使用、但如何连接到芯片?

  我们习惯使用 TI 的 CC-Debugger、该调试器用于 CC2530芯片设置。 是否有用于 PCM5121的等效 CC-Debugger、或者我们如何在 PC 和现有蓝牙原型放大器之间进行通信?

 

感谢您的支持。

 

此致、

 

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger。  

    我将与我们的团队成员中的一位成员核实、他们可以对此提供帮助、并会告知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您应该能够根据自己的配置从 PurePath Studio 获取头文件。 然后、您可以使用这些文件将其加载到主机控制器中、主机控制器随后通过 I2C (或 SPI)配置 PCM5121器件。

    如果您尝试使用 EVM 与系统上安装的 PCM5121直接通信、则需要将 I2C (或 SPI)连接从 EVM 连接到系统上的引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师